This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:接受滤波 CAN 模块

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031842/tms320f28379d-acceptance-filtering-can-module

器件型号:TMS320F28379D

您好!
我´m 在 CAN 模块中搜索一个邮箱的配置、该邮箱接收来自 CAN 总线的所有消息(总线监控)。 n´t、我找到了一个接受屏蔽位配置来实现这个功能。

您能告诉我 umask、MXtd、MDir 和 MSK-Bits 的配置来实现这一点吗?


非常感谢

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf、

      您是否在我的应用中查看过掩码过滤示例 报告(www.ti.com/lit/sprace5)?) 如果你使用一个"全零"值作为 umask、你可以实现你想要的。 请参阅 SPRACE5A 的第8页。