This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075PZP Microcontroller 的串行引导加载程序实现

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, TMS320F2812, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031455/tms320f28075-serial-boot-loader-implementation-for-tms320f28075pzp-microcontrroller

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: TMS320F2812C2000WARE

您好,Sira,

这一边是 Tarun Garg。 我希望大家还记得、我们在4个月前就 TMS320F2812 DSP 的引导加载程序应用开发进行了长时间的讨论。 但我们无法成功。 因此、根据您的建议、我们必须在 TMS320F28075系列微控制器上迁移我们的项目。 我希望这次我们将通过该部件号取得成功 并将获得所需的解决方案和支持。

请您 提供端 到端串行引导加载程序应用程序部署所需的文献和 CKFA 文件的示例代码/库

谢谢、此致  

Tarun Garg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    是的、我还记得。

    您可以参阅此应用手册- sprabv4。 在第7节中、它将指向 SCI 闪存内核的 C2000Ware 中的位置、即引导加载程序。 您可以使用此选项在 F2807x 上执行固件更新。

    谢谢、

    Sira