This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网 PHY 有一个问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1029611/tms320f28388d-one-question-to-ethernet-phy

器件型号:TMS320F28388D

您好、查姆斯、

我在线查看、发现我们提供了用于 Sitara 的以太网 PHY Linux 驱动程序。

我想知道 EtherCAT 应用是否需要 DP83822驱动程序? 如果我的客户想要使用不同的以太网 PHY、是否需要 EtherCAT 驱动程序?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果使用符合 EtherCAT 指南的 PHY、通常无需从主机/应用端对 PHY 寄存器进行编程。  ESC 提供 MII 管理寄存器、根据需要可通过这些寄存器配置 PHY。 这就是主机/应用程序配置 PHY 的方式。 此外、主器件可通过 EtherCAT 访问这些寄存器、并可进行远程控制。 在大多数情况下、主器件处理控制。  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjith、

    您是说 ESC 将 PHY 单独配置为 MII 模式吗?

    关于 PHY 指南、您说下面的应用手册吗?

    https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/an_phy_selection_guidev2.7.pdf

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    否、ESC 不会自行配置。 但是、如果选择符合选择指南的 PHY、则不需要任何主要配置。  

    您提供的链接是指正确的文档。

    PHY 连接到 ESC 提供的 MII 接口。 ESC 具有 MII 管理寄存器、能够配置 PHY。 主器件还可以远程访问和配置这些寄存器。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjith、

    我们在 F28388D controlCARD 上使用以太网 PHY DP83822。 我检查原理图、我们似乎不使用硬件自举方法来配置 PHY 模式(MII、RMII 或 RGMII)。

    我想知道哪个器件将 DP83822配置为 MII 模式、是 ESC 还是 EtherCAT 主站?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我认为 DP83822的 POR 默认为 MII 模式、除非进行了自举或显式配置。 对于 EtherCAT、我们仅支持 MII 模式、默认情况下会将其设置为该模式。 我在代码中看不到任何设置为 MII 模式的特定配置。

    谢谢、