This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:电机识别

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1028457/drv8301-69m-kit-motor-identification

器件型号:DRV8301-69M-KIT

尊敬的 TI:

我们使用的是以310DC 和1.5A 电流运行的直接驱动电机。 除了这个电机、我们还将 DRV8301-69M-KIT (工作电压为55V)与28069F MCU 一起用于识别电机参数。

在 Rs 识别电机正常运行且识别了 Rs 的过程中、但当 LQ/LD 识别电机难以旋转且识别不正确时。

我们如何获得正确的电机部分。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10极对的电机 RPM 为700

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此套件适用于低电压电机、 在 识别和运行期间、该电机无法为您的电机输出足够的电压。 您应该使用高压套件。

    http://www.ti.com/tool/tmdshvmtrinspin

    您可以尝试根据电机调整 user.h 文件中的识别变量。

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT     (1.0)                              // A - 电机额定电流的10-30%

    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT     (-1.0)                            // A - 电机额定电流的10-30%、 足以实现旋转

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT           (5.0)                              // A -  电机额定电流的30~150%

    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (40.0)                           // Hz -电机的10~30%额定频率