This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:闪存编程期间出错。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1024178/tms320f280025c-error-during-flash-programming

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好 BU 朋友、

这些是来自控制台的消息。 出什么问题了? 我不修改任何硬件集。

C28xx_CPU1:闪存编程期间出错。 地址0x00081000、数据0x0000A000、FMSTAT 0x00000030
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\workspace\10v19_C2kBUcode\ttplpfc_nonpowerSUITE_F28002x\release\ttplpfc_nonpowerSUITE_F28002x.out:加载失败。
C28xx_CPU1:闪存编程期间出错。 地址0x00080000、数据0x0000A000、FMSTAT 0x00000030
C28xx_CPU1:请确保您正在编程的存储器位置尚未编程。
C28xx_CPU1:闪存编程期间出错。 地址0x000826CC、数据0x0000A000、FMSTAT 0x00000030
C28xx_CPU1:请确保您正在编程的存储器位置尚未编程。

谢谢、

Minghan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minghan、

    正如我们 在 错误消息中通知的、您加载到闪存的映像正在尝试将已编程的0转换为1。  这对于程序操作是不可能的。  您需要在加载代码之前擦除闪存。  请告诉我擦除后如何执行。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢您的支持。

    实际上、我已使用 Uniflash 工具擦除闪存。

    但仍然无法加载程序。 并发生相同的误差。

    如何解决此问题?  

    谢谢、Minghan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minghan、

    您能否共享闪存和相应 ECC 区域的快照?  我想检查它是否处于已擦除状态。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi,

    我们已经解决了这个问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minghan、

    很高兴知道它已解决。  您能否发布如何修复它?  它将帮助他人。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    电源不好。 我调节 C2000的电源。

    谢谢、Minghan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minghan、

    感谢您提供信息。   

    此致、
    Vamsi