您好!
我将在第4.10.8.2节 CPU2 IPC 命令中查看 TRM spruhm8i。 为了使用这些命令、CPU2需要在等待引导模式下以引导 ROM 运行。 要进入等待引导模式、根据第4.10.4.1节"等待引导模式"、有四个条件会导致 CPU 进入等待引导模式。 如果 CPU1可以强制 CPU2进入等待引导模式以便可以使用 CPU2 IPC 命令、这将非常有用。 有什么方法可以做到这一点吗?
谢谢、
ED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将在第4.10.8.2节 CPU2 IPC 命令中查看 TRM spruhm8i。 为了使用这些命令、CPU2需要在等待引导模式下以引导 ROM 运行。 要进入等待引导模式、根据第4.10.4.1节"等待引导模式"、有四个条件会导致 CPU 进入等待引导模式。 如果 CPU1可以强制 CPU2进入等待引导模式以便可以使用 CPU2 IPC 命令、这将非常有用。 有什么方法可以做到这一点吗?
谢谢、
ED
这将在每次复位时发生、但如果您连接了调试器、则调试器可以控制它、用户可以始终加载代码并运行。 在这种情况下、您不需要等待引导。 对吧?
是的、情况应该是这样。
CPU1是此器件上的主内核、因此 CPU 复位也会复位 CPU2。 "表3-1. 重置信号"中的"Reset Signals (重置信号)"对此进行了详细介绍。
[引用 userid="366241" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025041/tms320f28379d-wait-boot-mode-entry-conditions/3792245 #3792245]TRM 表示每个内核都有自己的看门狗电路。 但它还指出、当 CPU1看门狗复位时、引导 ROM 将清除系统、并在两个 CPU 上显示消息 RAM。没错。
此致、
Vivek Singh