This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:串行闪存编程器;应用和闪存内核问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1025001/tms320f28075-serial-flash-programmer-issue-with-application-and-flash-kernel

器件型号:TMS320F28075

当在 serial_flash_programmer 工程中#define CHECKSUM_ENABLE 更改为0时、闪存编程过程不再完成、在这一更改之前已成功完成。

它目前在处暂停

我还在闪存内核项目中将#define CHECKSUM_ENABLE 更改为0、尽管它会像发送闪存内核时那样回传字节、但也不允许它工作。

校验和是否需要启用才能正常工作、这不是一个大问题、因为我只是想用一种快速方法来测试我自己的闪存编程实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    我不清楚我们是否在未启用校验和的情况下测试了主机目标协议。 这可能不是 F2807x 支持的功能。 我在猜测、不确定。 在我们的应用手册 sprabv4中、在类型 B 闪存内核(包含 F2807x)上、主机-目标协议显示了一个包含校验和的命令数据包。

    从您的第一个屏幕截图中、似乎应用程序映像编程操作成功、出现了什么问题? 您是否检查了闪存内容以查看应用程序映像是否已写入闪存?

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sira,

    感谢您的回答。

    应用程序应继续进入菜单、但它期望从 F28075收到一个从未收到的数据包。 复位时、器件未引导至固件。

    我很高兴地接受、这不起作用、因为我已经实现了校验和方法、不管怎样、它都能按预期工作。