大家好、
客户遇到软件问题、但由于学生访问权限有限、他无法在 E2E 中发布主题。
我目前在两个 TMS320F28379D LaunchPad 之间通过 SPI 进行通信时遇到问题。
我在两个 CCS 实例中使用 SPI_loopback_cpu01的两个副本、作为从器件和主器件。
我在这两个文件中采用不同格式的 F2837xD_SPI.c、以反映从器件和主器件。
我遇到的问题是、当我发送一个值、并且只有一个值、如212、这不会出现在 CCS 的 RDATA 寄存器窗口中。
请帮我解决这个问题。
e2e.ti.com/.../7183.spi_5F00_loopback_5F00_cpu01.zip
e2e.ti.com/.../spi_5F00_loopback_5F00_cpu01_5F00_Primary.zip
感谢你的帮助。
此致、