This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在链路阶跃期间不输出 ECC 数据

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980295/tms320f28379d-ecc-data-is-not-output-during-the-link-step

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我想在链接步骤期间输出 ECC 数据、 但无法输出。

我使用下面链接的第39号中描述的方法创建了.out 和.map。

e2e.ti.com/.../951658

如下图所示、项目.text 被放置在 FLASHB 中、但是没有数据输出到 FLASH_B_ECC。

由于上述原因、当我在 CCS 中取消选中"Auto ECC generation"并将程序加载到闪存中时、ECC 数据不会被写入。

附加链接器命令文件和映射文件。

请告诉我在构建时生成 ECC 数据所需的设置。

e2e.ti.com/.../cmd_5F00_file.txt

e2e.ti.com/.../0028.map_5F00_file.txt

最棒的地方
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    是否要为主数组内容插入错误或仅生成 ECC?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi San、

    我只想 为主数组内容生成 ECC。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    明白了。  为什么不使用 AutoEccGeneration?  是否有与应用相关的原因?

    请注意、F2837x 闪存工具不支持对链接器生成的 ECC 进行编程(即使链接器生成 ECC)。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi San、

    感谢你的答复。

    [引用 user="Vamsi Gudivada">获取。  为什么不使用 AutoEccGeneration?  是否有与应用相关的原因?

    我想手动将错误值插入包含 ECC 数据的十六进制文件、并测试 ECC 操作。

    [引用 user="Vamsi Gudivada"]请注意,F2837x 闪存工具不支持对链接器生成的 ECC 进行编程(即使链接器生成 ECC)。

    我不知道这个。
    我将在 CCS 中启用"自动 ECC 生成"并按照 TRM 中所述测试 ECC。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    明白了。  我可以关闭此帖子吗? 或者您还有其他问题吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi San、

    是的、您可以将其关闭。

    感谢您的支持。

    此致、
    Sasaki