This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:串行闪存编程器的发布计划

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979670/tms320f28388d-release-schedule-for-serial-flash-programmer

器件型号:TMS320F28388D

各位专家:

此查询与以下 e2e thread ( https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/920167 )有关。

我们的客户注意到 C2000WAREV3.04.00.00已发布、他们正在检查 F28388D 是否支持串行闪存编程器。 但是、F28388D 尚不支持串行闪存编程器。 客户似乎听说此更新计划在2021年初进行。 您是否能够在此时估算此计划?

如果您愿意分享您对此的建议/意见、我们将不胜感激。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家回答您的问题。 但是、我们一直在应对该地区恶劣的天气和停电、而且响应速度可能很慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎-圣

    对于 F2838x、预计将按照以下计划提供串行闪存编程支持:

    MySecureSoftware 将于3月中旬发布、适用于 CPU1/CPU2、适用于 CM

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sira,

    感谢您的澄清。

    我与客户分享了这些信息。 我了解 TI 计划在 MySecureSoftware 站点中发布此信息。 客户应如何申请? 当发布时间到来时、您是否打算在 TI.com 中创建类似于申请表的内容?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎-圣

    当 MySecure 准备就绪时、将提供请求链接-我们可以与您共享该链接、您可以将其提供给客户。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sira,

    我明白了。 感谢您的澄清。

    此致、

    宫崎