This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:XDS 调试探针 CAN#39;t ACCESS 器件寄存器错误-2131 @ 0x0

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980085/tms320f280041c-xds-debug-probe-can-t-access-device-register-error--2131-0x0

器件型号:TMS320F280041C

您好!

昨天、我打开了一个错误的项目并进行了闪存调试。 CCS 确实进行了调试并运行了软件。 电机显然没有旋转、我开始单步执行代码、并意识到我在一个错误的项目中。 这两个工程都位于同一工作区内、彼此相邻。 错误的项目具有64引脚微型、而正确的项目具有100引脚相同的微型。 引脚配置不同、意外输出可能会导致信号冲突。 我退出调试会话、切换到正确的项目、并尝试进行调试。 我看到错误窗口说 XDS110无法访问寄存器...  错误-2131 @ 0x0。 此误差意味着什么? 潜在的信号冲突是否会永久损坏微控制器、或者它们只是将微控制器锁定在复位状态? 我们的定制板已连接所有 JTAG 引脚。 如何将接口更改为 JTAG 以尝试? 还有其他关于该做什么的建议吗?

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksandr、

    使用等待引导模式引导选项。 在此模式下、CPU 将处于循环中、因此不会跳转到用户应用程序代码。 使用此引导模式、用户可以连接到 CCS 并调试代码。

    请参阅 技术参考手册、 如何设置等待引导模式