This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:用于三级 NPC 逆变器的基于空间矢量的 PWM 控制策略

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/978828/f28m36p63c2-space-vector-based-pwm-control-strategy-for-three-level-npc-inverters

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

TI 控制套件中是否有用于为 三级 NPC 逆变器实施基于空间矢量的 PWM 控制策略的仿真模型、库或开源仿真文献? (最好使用 f28m36协奏曲)

谢谢、

Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srini,

    不、遗憾的是、我们没有这样的东西、我们唯一拥有的就是本出版物、但相关代码不再可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与和帮助、Manish。 我在打开该线程之前看到了该文档、并注意到它不会考虑不平衡的直流电压。

    此外、我还通过此文档实现了具有正交控制功能的 svpwm、 2018.svgen_dq.pdf。 控制套件上是否有使用此模块的示例、因此我可以更好地了解如何实现它。 它不必是三级全国人大。 使用 svgen_dq 模块的2级 NPC 的控制套件中是否有一个示例应用?  

    谢谢、

    Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2级、我们具有以下内容

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.3  

    请参见 svgen 下的文档位于同一文件夹中。

    对于3级、目前我们没有任何东西。

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manish。 在 C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1目录中、以下哪些应用程序是用于2级 NPC 的最新应用程序? 是否有最新的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、不知道什么是2级 NPC、您是指6开关或2级逆变器、  

    所有示例都应该正常工作。 您可以在每个项目的 docs 目录下查看应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是的、只是一个简单的传统2级逆变器。 谢谢、我找到了必要的文档。  

    Srini.