This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:开关频率

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979249/tms320f28388d-switching-frequency

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

如果我必须实现100KHz 的开关频率、那么在 TI 中最好选择哪种控制器?

在 F28388D 中、20kHz 时的计算负载为25us。

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多个 C2000器件能够实现该开关频率。 具有高分辨率 PWM (HRPWM)的器件更适合您的用例。 在 F28388D 以200MHz SYSCLK 运行的情况下、如果在50us 周期内加载时间为25us、我将使用 F2837x 或 F2838x 系列。