This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976494/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C

你(们)好

我的代码中有一个 ISR 函数。 我配置了2个触发源 ADCA 和 ADCC。 ISR 将在 ADC 约定完成后执行。 我想知道、是否可以知道触发执行的源?

 BR

HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK、

    如果这两个映射到同一 ISR、则必须使用 ADCINT 标志来确定是哪个 ISR 导致了。  例如、如果 ADCC.ADCINTFLG.ADCINT1被置位、ISR 来自 ADC C。在任何情况下、在从 ISR 返回之前、你必须清除这个标志。  但是、只需使用两个单独的 ISR 并将任何通用代码放入函数调用中、可能会更容易、更可靠。