您好专家、
我的客户只有特定器件(F28377SPTPS、与 F28377SPTPT 相比)才会出现"ePWM 丢失脉冲问题"。 BTW、该问题也与特定配置中的 EPWM11模块编号(EPWM11)密切相关、该编号为 A、温度高于室温(例如、60度以上 C)。
现在、他们有多个芯 片解决了这个问题(估计为5%)、易于重现、并且可以直接在 IC 引脚上观察到该脉冲缺失。
我上面提到的配置"A"是:
TBPHS.bit.TBPHS = 0;
TBCTL.bit.PHSEN = 1;
TBCTL.bit.PHSDIR = 0;
"1"+"2"或"1"+"3"。
在这里、它们具有以向上/向下计数模式工作的载波。 当 TBPHS 不为"0"时、不会发生问题。 当相位负载被禁用或 PHSDIR 改变方向时、不会发生问题。
那么、第一个问题是、这种配置是否非法? (同步负载 TBPHS = 0并且将计数器从上变为下)。
那么、我们想知道为什么这仅针对 PTPS 器件呢?
我们将在客户电路板上测试略微修改的 TI exmaple 项目、最初在 PTPT 和 PTPS 器件的老化测试期间、使用客户软件在客户电路板上发现此问题。 任何 PTPT 设备都不会出现任何问题。
谢谢
谢尔登