This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:引导模式查询

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/972874/tms320f28377s-boot-mode-inquiry

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、团队成员。

我的客户 计划在他们的光伏逆变器设计中使用 TMS320F28377S。 需要澄清一些问题。

在为从 SCI 引导选择引导模式引脚时、首选使用 SCIA 端口。 闪存后、它们仍然可以使用 SCIA 连接其他外设。 ?
2.在按引导模式引脚从 SCI 引导时、它们是否需要 USB 转 UART 接口来连接 PC? 或任何其他编程人员?
如何使用并行引导进行编程?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.只要不干扰初始引导功能,他们就可以使用 SCIA 连接其它外设。

    2.否

    3.请参阅 TRM 以了解有关并行引导的详细信息;如果您要对闪存进行编程、则需要开发编程器代码。 您可以根据 sci 内核程序(在 C2000ware 中提供)执行此操作。