This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:EtherCAT 和以太网。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973099/tms320f28388d-ethercat-and-ethernet

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

您好、查姆斯、

F28388D 支持两个 EtherCAT 端口和一个以太网端口。

我知道 EtherCAT 端口(MAC)不能用于以太网功能、它是否正确?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    关于 TMDSCNCD28388D controlCARD 的设计、EtherCAT 端口不能与 F28388D 器件内部的以太网模块一起使用、而只能连接到嵌入式 ESC。

    如果您的问题是"我可以使用 ESC 与以太网设备通信吗?" 我无法回答。 下面是 Beckhoff 的一篇文章、介绍了在通过 EtherCAT "EOE"尝试以太网时建议使用交换机端口。  https://www.ethercat.org/en/technology.html#1.9.3 

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Cody