This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:引导模式引脚设计。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/972880/tms320f28388d-the-boot-mode-pin-design

器件型号:TMS320F28388D

您好、查姆斯、

我的客户向 GPIO72和 GPIO84添加了上拉电阻器以进行引导模式选择、我们知道在应用运行期间、GPIO72也用作 ESC_TX1_DATA3、GPIO84用于连接到外部 PHY 以实现 EtherCAT 功能的 ESC_TX0_ENA 引脚。

在我看来、ESC_TX1_DATA3和 ESC_TX0_ENA 是外部 PHY 的输入引脚、因此这两个引脚在系统上电时的引导模式检查时间内不会产生任何影响。 当从闪存引导系统时、CPU1会将这两个引脚配置为 EtherCAT、这两个引脚将正常工作。

正确吗? 我们是否应该将外部电路添加到 GPIO72和 GPIO84、从而将引导时间和应用运行时间分开?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    [引述]  

    在我看来、ESC_TX1_DATA3和 ESC_TX0_ENA 是外部 PHY 的输入引脚、因此这两个引脚在系统上电时的引导模式检查时间内不会产生任何影响。 当从闪存引导系统时、CPU1会将这两个引脚配置为 EtherCAT、这两个引脚将正常工作。

    正确吗?

    [/报价] 是的、这是正确的。 由于这些是器件的输出、因此可以将它们用作 BOOTPIN。

    此致、

    Vivek Singh