This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:太阳能库

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971509/tms320f28377s-solar-library

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITE

您好!

太阳能库中的模块能否单独从 C 代码执行? 即没有.asm 文件。 例如:CNTL_2P2Z,它是否只能从汇编语言中调用?

我们是否有任何示例可以通过包含库来使用 C 代码本身的这些库(CNTL_2P2Z)?  如果您在上面放一些光、这会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关基于 C 代码的控制器的最新实施、请使用/下载 C2000Ware。 我们有多个  参考设计(Digital Power SDK)、它们使用基于 C 代码的闭环控制器(2p2z、PID、3p3z 等)。

    您可能会查看旧 的 controlSUITE 代码。 如果是这种情况、我建议您转到基于 C2000Ware 的参考设计并使用其中的 C 代码。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我也安装了 C2000Ware、但以下开发套件在 C2000Ware 中找不到代码、只能在 ControlSuite 中找到示例代码、请指导我在 C2000Ware 中找到这些代码的位置。

    我在 ControlSuite (\ti\controlSUITE\development_kits)中引用的代码库

    HV_1PH_DCAC
    HV_SOLAR_DC_AC_v1.1
    HV_SOLAR_DC_DC
    TIDA-00951-VoltageMode

    此致、

    Parvathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您提到 的此设计(基于 F28035 MCU) 不在 C2000Ware 中。 但 还有其他设计、例如 C2000Ware 中的 TIDM_hv_1ph_dcac、这是您提到的最新版本的 HV 直流/交流参考设计。 我们在这些设计中使用了最新的 MCU、我建议您使用这些 MCU 进行开发。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指导我了解 一个类似于 C2000Ware 中的 HV_SOLAR_DC_DC (即使用 MPPT)的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、C2000Ware 中没有类似 HV-SOLAR_DC_DC 的设计。

    Shamim