This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-SOLAR-DCDC:生成错误:请帮助解决

Guru**** 1510070 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968100/ccs-tidm-solar-dcdc-build-error-pls-help-to-resolve

器件型号:TIDM-SOLAR-DCDC
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parvathi、

    该解决方案是在 CCS4中开发的、我们目前在 CCSv10上。 此外、请注意不再维护 controlSUITE 代码。  

    因此、CCSv10导入项目和链接的方式存在差异。  

    我可以通过如下修改项目属性来解决这些问题。

    1.在 Project Explorer 下右键点击工程名称、点击 Properties、-> Resources -> Linked Resources  

    确保所有链接的资源都已解析,我必须添加一个额外的.../..//,以便在我的计算机上解析这些资源

    2.接下来,确保所有包含路径均已解析,我必须进行以下更改

    之后、我可以使项目成功编译。 祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这起作用了