This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:闪存中阵列的定义

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969176/ccs-tms320f28379d-definition-of-an-array-in-flash

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好社区!

有人想告诉我、我应该使用什么语法来定义闪存中的数组而不是 RAM 中的数组。 例如,使用“_FLASH”是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Armin、

    是否要在闪存中创建一个数组并在运行时初始化它?  

    您是否计划在其中保留一些常量数据?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、  

    感谢您的回复。

    我想在闪存中创建一个查找表、它的数据是恒定的。 运行程序时、我希望每个周期读取该数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Armin、

    感谢您的澄清。

    请搜索"我们如何在用户 OTP 中对字段进行编程?" 在本常见问题解答中: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/951668?-FAQ-FAQ-on-Flash-API-usage-for-C2000-devices

    即使我提到的问题是指用户 OTP、您也可以对闪存应用相同的设置。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、此致、
    Vamsi