This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:已制作具有 TMS320C6678,DDR 的电路板、未使用

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982089/tms320f28379s-have-made-a-board-with-tms320c6678-ddr-is-not-used

器件型号:TMS320F28379S
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

你(们)好

 

目前、我已经制作了一个不使用 TMS320C6678,DDR 的电路板。 当 DSP 和 FPGA 的 GPIO 端口设置为 EMIF I/O 时、通过 CCS v5.5测试连接成功连接、但调试时会出现错误提示弹出器件内核挂起;

在弹出窗口中单击"OK"后、有时它会跳转到0x7...的地址 有时、它会显示器件功能时钟似乎已关闭。

                                                                                                                         谢谢

 

然后单击 OK:

 

 

CMD:

 e2e.ti.com/.../TMS320C6678.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看附件,我认为图片可能 会完全显示  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    对延迟回复表示歉意、并感谢您的耐心等待。  

    关于 C6678 EVM 和软件启动示例、请了解 EVM 与定制板之间的软件代码差异。 相应地、尝试更改定制板的 CMD 文件或 GEL 文件。 (例如、注释掉与 DDR 等相关的代码部分...)

    请转至产品文件夹 https://www.ti.com/product/TMS320C6678

    然后查看"设计和开发"并单击"软件开发"。
    您将在 其中找到适用于 C667x 处理器的 Processor SDK - TI-RTOS 支持和引导示例。

    此致

    Shankari