This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:InstaSPIN 项目和实验用户指南#39;s F28004xC 指南

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989592/tms320f280049c-instaspin-projects-and-labs-user-s-guide-for-f28004xc

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSHVMTRINSPIN

您好!

我最近从 TI 网站下载了 C2000Ware_MotorControl_SDK_3_01_00_00的软件包、并将其安装在我的 PC 中。

在\solutions\tmdshvmtrinaissin\f28004x\ccs\sensorless_focc 文件夹中,有与 is01_intro_hal、is02_offset_gain_cal、...、is13_fwc_MTPA 相对应的 PROJECTSPEC 文件。

它们似乎是与 TMS320F28004x 器件的示例 InstaSPIN 项目和实验相关联的 PROJECTSPEC 文件。

但是、我无法在 TI 网站上找到有关 is01、is02、...、is13的 InstaSPIN 项目和实验用户指南文档。

请将有关 F28004xC 的 InstaSPIN 项目和实验用户指南附在对该帖子的回复中吗?

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有源代码均包含在 motorControlSDK 的相关文件夹中。 您可以在 CCS 中导入工程、然后您可以找到该工程中使用的文件。

    您可以在下面的文件夹中找到实验指南和相关的项目主要文件。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_01_00_00\solutions\common\sensorless_foc

    和下面文件夹中使用的 FOC 模块文件

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_01_00_00\libraries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    在\solutions\tmdshvmtrinain\f28004x\ccs\sensorless_focc 文件夹中、每个示例实验有两个 PROJECTSPEC 文件。

    例如 、is01_intro_hal_coff.projectspec 和 is01_intro_hal_eabi.projectspec。

    coff.projectspec 文件和 eabi.projectspec 文件之间有何区别?

    我应该为实验 is01导入哪个 projectspec 文件?

    感谢您的指导。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个工程使用不同的输出文件格式、但共享几乎所有的源文件、除了使用不同格式的 FAST 库、并且具有相同的运行结果。 您可以使用其中一个、具体取决于您要实现的格式。  

    您可以查看以下有关 COFF 和 EABI 格式的链接。

    TMS320F28388D:COFF 和 EABI 格式 DIFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    现在我了解到这两个项目使用不同的输出文件格式。

    同时、对于之前的 MotorControl_SDK_3_00_00、  每个示例实验只有一个 PROJECTSPEC 文件。

    例如、针对该实验的 is01_intro_hal.projectspec。

     此 is01_intro_hal.projectspec 文件 是否对应 于_coff.projectspec 文件或_eabi.projectspec 文件?

    感谢您的指导。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MotorControl_SDK_3_00_00中只有 COFF 格式 instaspin"项目。 仅支持 MotorControl_SDK_3_01_00_00中的 EABI、符合某些用户的要求。