主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TIDM-02011
你好! 我有一位客户询问 below....please 帮助建议。
我们有关于 MCU TMS320F280025C SCI 固件更新的问题、希望获得有关的建议。
- 是否有任何 Linux 驱动程序/库可用于帮助完成固件更新任务?
- 从C2000 微控制器的串行闪存编程中,我们发现列表中没有列出 MCU 既没有列出闪存内核 A 也没有列出 B。我是否可以确切地知道 MCU 支持哪一个?


从表3-1中可以看出、为了通过 UART 启用固件程序、我们必须在 GPIO32为低电平、GPIO24为低电平时强制为高电平、然后进行电源复位。

当 MCU 引导时、ROM 中的 SCI 加载程序将开始执行、并等待主机自动锁存。 请问这是否是我们在 ROM 中使用 SCI 加载程序时唯一应该注意的设置? 我是否错误地进行了任何设置以通过 UART 启用固件编程?
除了上述问题、我们还想知道主机控制器是否能够在正常运行期间以及在 SCI 固件更新期间通过 UART 向 MCU 发送复位命令? 或者、我们必须从主机控制器触发到 MCU 的复位、以便在固件更新前后更改引导模式??
谢谢!
Meredith