This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:编译错误#10227-D 错误的段属性

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989433/tms320f28388d-compile-error-10227-d-bad-section-property

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我将使用具有 COFF 模式的28388D。 出于某种原因、我不想使用 EABI 模式。

cmd 文件如下所示

当我编译项目时、它显示#10227-D 坏段属性".ebss"的错误、如下所示

CCS 版本为10.1.0.00010

是否有任何错误设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="191543" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989433/tms320f28388d-compile-error-10227-d-bad-section-property "]当我编译项目时,它显示#10227-D 错误段属性".ebss"的错误,如下所示

    您能否显示更多链接器命令文件?

    我怀疑错误的原因是屏幕截图第一行106之前出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我找到了错误的原因。 前一行中有一个额外的逗号。

    谢谢!