请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
有一个应用需要 DMA 将 ADC 结果连续复制到频率为400kHz 的 RAM 中。
一个特殊的请求是、在复制100个 ADC 结果后、DAM 触发 CLA 任务、该任务使用 RAM 中的数据执行一些任务。 在任务执行期间、还会出现一些其他 ADC 结果、这些结果仍需要复制到不同的地址 RAM 中、以便对 CLA 任务使用的原始数据进行类写覆盖。
我们正在考虑使用两个 DAM 来实现它。 除此之外、还有其他解决方案吗?
非常感谢。
BR、Jordan