This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:识别300kW ACIM。太难了!!!

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985643/tms320f28027f-identifying-300kw-acim-is-too-hard

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREcontrolSUITE

大家好  

你好  

我在电机软件中使用实验03a、这需要识别我的电机   

 识别 300kw 交流电机太困难、当  我们需要锁定转子时、问题变得更难。 如何锁定  300kW 交流电机!!!!!

问题1:  交流电机制造商是否可以通过任何方式提出请求、以便为我提供电机参数?

问题2:  为了给我提供参数、我应该向交流电机制造商询问什么 ?

问题3: 我应该向他们请求哪些参数?

问题4:如何将这些参数设置到我的驱动器。

RS、RR、LSD、LSQ、磁通 Rate、磁化电流  

请给我一个完美的答案、谢谢。

感谢您的关注

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        如果电机参数已知、您可以参阅《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》的第4.8章(在 user.h 中设置 ACIM 电机参数)。

    http://www.ti.com/lit/ug/spruhj1h/spruhj1h.pdf  

    否则、您必须锁定转子以进行识别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看了上述相关章节、我假设您在用户指南中可能找到了您的问题的答案。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    [引用 userid="356118" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985643/tms320f28027f-identifying-300kw-acim-is-too-hard ]]问题1:  交流电机制造商是否有任何方法可以向我请求提供电机参数?

    您可以在电机上找到一个铭牌 、其中包括定子电阻等相关技术规格。 如下文对问题2的答复。 如果 您的电机铭牌上没有此类参数、您必须联系电机制造商、要求他们提供这些参数。

    [引用 userid="356118" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985643/tms320f28027f-identifying-300kw-acim-is-too-hard ]]问题2:为了  给我提供参数 ,我应该向交流电机制造商询问什么?

    您可以从 ACIM  制造获取以下参数、然后使用用户指南中的公式计算问题4中列出的 instaspin _focs 所需的参数。

    P:极对数

    R1:定子电阻(Ω)

    R2:定子基准转子电阻(Ω)

    X1:定子漏电抗(Ω)

    X2:以定子为基准的转子漏电抗(Ω)

    XM:磁化电抗(Ω)

    I_n负载:无负载电流(A)

    F:电机额定频率(Hz)

    V_rated:额定电压(V)

    [引用 userid="356118" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985643/tms320f28027f-identifying-300kw-acim-is-too-hard ]]问题3: 我应该向他们请求哪些参数?

    如上文对问题2的答复。

    [引用 userid="356118" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985643/tms320f28027f-identifying-300kw-acim-is-too-hard ]]问题4:如何将这些参数设置到我的驱动器。

    将 user.h 中的这些参数设置为以下代码

    #define USER_MOTOR_TYPE MOTOR_Type_Induction
    #define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (2)
    #define USER_MOTOR_RR (5.054793)
    #define USER_MOTOR_Rs (7.801885)
    #define USER_MOTOR_LS_d (0.03334743)
    #define USER_MOTOR_LS_q (USER_MOTOR_LS_d)
    #define USER_MOTOR_RAGE_FLUX (0.8165*230.0/60.0)
    #define USER_MOTOR_磁 化电流(1.134086)
    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (5.0)

    如果您没有机会查看实验和用户指南、我认为这两个指南将有助于指导您了解 InstaSPIN 软件的技术细节以及如何使用示例实验来识别或运行您的电机。 我在上面回答过您的问题、也可以获得答案。

     

    motorWare 文件夹中的 InstaSPIN 实验室指南(instaspin_labs.pdf)

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

     

    《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》

    http://www.ti.com/lit/ug/spruhj1h/spruhj1h.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,你花了很多时间来解释……

    我们将 驾驶方式设置在  1kW 到400kW 的不同车龄下,因此大多数时候客户都在对 电机识别进行标记。

    因此我提出的解决方案是采用缩放 V/Hz 和 FOC 方法,所以我尝试理解 HVACI_Scaler.C。

    我有一些问题,我将很快向您提出。   

    再次感谢。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在大多数情况 下、这些参数不在电机铭牌中、在大多数情况下、电机安装在机器中、无法与之分离。因此、我认为缩放方法是一种解决方案。

    感谢您的关注。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 如果您有任何疑问、敬请告知。 正如在其他线程中向您回复的、请下载并安装 controlSUITE、您可能会找到基于 F2803x 或 F2806x 的 ACIM 相关标量 v/f 控制示例项目。 如果要将此参考用于 F280027、则必须自行迁移此项目。
    http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Scalar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo。

    幸好我已经拥有 controlSUITE。

    我对它的函数有一些疑问、我将和您在其他一些线程中一样、

    感谢您的支持:)。

    Dave。