This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:内部零引脚 INTOSC1/INTOSC2振荡器精度和产生的 PLL 精度。

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987477/tms320f28027f-internal-zero-pin-intosc1-intosc2-oscillator-accuracy-and-resulting-pll-accuracy

器件型号:TMS320F28027F

您好、团队 C2000、

我可以找到的唯一用于 TMS320F28027F 内部零引脚振荡器 INTOSC1/INTOSC2的精度和产生的 PLL 时钟精度的基准。 是数据表图8-8中的"温度范围内的零引脚振荡器频率移动"图表。 我是否缺少 INTOSC1/2总体精度规格?

谢谢、Merril

参考:

https://www.ti.com/lit/ug/sprui09/sprui09.pdf

https://www.ti.com/lit/er/sprz292s/sprz292s.pdf

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28027f.pdf

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/417790/for-tms320f28027-i-need-to-connect-external-crystal-oscillator

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于数据表将 步长(微调)定义为 14kHz (典型值)、这是否意味着如果软件实现 了振荡器补偿指南并且 启用了 VREG、 那么可以将 INTOSC1/INTOSC2频率设置为10.0MHz ±14kHz?

    但是、由于以下数据表参数仅有难以量化绝对 精度的典型值、因此无法根据温度调整微调来实现这些值:

    • 内部零引脚振荡器1 (INTOSC1)频率
    • 内部零引脚振荡器2 (INTOSC2)频率
    • 步长(粗调)
    • 步长(微调)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更深入地研究这个问题。  在最大图上、我们打算进行一些推理、即偏差应为9.65MHz 至10.45MHz。  即使 PLL x6的频率大于60MHz,器件也能在任何速率下正常工作。  我们使用内部振荡器在其最大条件下测试器件、以验证运行情况。  10MHz 的理想值以~37C 为中心、该温度应作为任何温度运动的中心点。

    校准与校准有点不同。  虽然修整的分辨率在14kHz 附近步进;问题是振荡器在温度范围内的传递函数不是理想/线性的。  

    为简单起见、校准例程假设在读取温度传感器并重新修整振荡器时、重新校准(相对于高于+/-4.5%的静态出厂值)将更好、可能大约几个百分点、具体取决于温度。

    最棒的

    Matthew