Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好!
我使用 TMDSCNCD28379D 控制卡来控制我的转换器、发现随着 RAM 和闪存中运行的代码、系统的行为会有所不同。
当我使用 CCS8在 RAM 中运行代码时、系统会非常好地工作。 该系统在额定输入电压和半额 定输入电压条件下均能正常工作。
当我 使用 CCS8在闪存中运行代码时、系统控制环路将在 半额定输入电压下运行。
当我 使用 CCS10在闪存中运行代码时、系统在一半额定输入电压下工作。 但 系统控制环路会 在额定输入电压下失控。
我猜可能是由于某些项目配置差异导致了此问题。 但我检查了每个项目的项目配置、没有发现太多差异。
部分项目文件放入附件中。 还会显示用于测试的控制卡图片。 当我从闪存运行代码时、卡上的 SW1切换到模式03。 当我从 RAM 运行代码时、SW1切换到模式 01。
请帮我解决问题。 谢谢

e2e.ti.com/.../RAM_5F00_ccs8.zipe2e.ti.com/.../FLASH_5F00_ccs8.zipe2e.ti.com/.../FLASH_5F00_ccs10.zip