主题中讨论的其他器件:C2000WARE
团队、
执行固件更新最合适的方法是什么?
我假设 ROM 引导加载程序通常用于在 RAM 中引导自定义固件。
此自定义固件(或二级引导加载程序)将:
运行并初始化它需要使用的接口
-通过接口加载更新并将其刻录到闪存中
我的理解是否正确? 我是否缺少一些步骤?
对于这种情况、最适合的接口是什么(引导加载程序支持)? 您建议使用哪种接口?
在代码大小(最小、可能适合24kB RAM)和更新速度(最快接口)方面、最常见的是什么?
我们是否有一个可以使用引导加载程序(SCI、CAN 等)在 RAM 中加载某些代码的现成示例?
我们是否有一些代码示例展示了闪存 API 的使用并提供了这样的第二级 Booloader 的示例?
我们是否有一些闪存分区指南、例如、您可以使用闪存页面获取日志信息?
在更新失败的情况下、是否有关于恢复机制的反馈?
固件更新也可以在应用程序级别完成吗?
是否有相关指南?
提前感谢、
A.