This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35M52C:未使用的 GPIO 和 ADC 引脚

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984837/f28m35m52c-unused-gpio-and-adc-pins

器件型号:F28M35M52C

重新设计后、不再使用以下引脚:

PH5_GPIO53  引脚47

PH2_GPIO50  引脚36

PH3_GPIO51  引脚35

PJ1_GPIO57   引脚62

ADC1INB0      引脚117

ADC2INB0      引脚136

对于上述 GPIO、TRM 表示默认配置为 Z (三态)、因此我猜没关系。 ADC 输入引脚怎么样? 是否有任何问题让它们浮动?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我们建议将任何未使用的 ADC 输入接地。  如果要重新设计 PCB、只需尝试将任何潜在噪声与 ADC 保持大致距离、那么浮点风险可能不大。

    我认为 GPIO 的默认状态是4mA PU 的输入模式、因此如果未使用 GPIO、它们应该可以浮动。

    最棒的

    Matthew