This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:将闪存 API 与 TI-RTOS 结合使用

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013284/tms320f28388d-using-flash-api-together-with-ti-rtos

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

您好!

我在 TMS320F28388D CM 上运行了 TI-RTOS、现在需要将数据写入闪存。 问题是内核也同时从闪存执行、因此我希望在任何闪存写入或擦除操作期间、我将需要停止内核的闪存执行。 那么、是否可以有一个从 RAM 执行的原子(非中断) RTOS 任务、 或者、可能会暂停内核任务切换的 SYSBIOS API 调用、或者我是否使用蛮力方法并在闪存 API 调用(擦除或写入)完成之前关闭中断? 或者、这可能是不可能的。 您的想法??

谢谢、Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    当闪存擦除或编程操作正在进行时、不应访问闪存。  因此、您可能必须从 RAM 中执行另一项任务。   

    我将把这项任务分配给我们的团队成员、以便进一步评论。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    您可以将任务函数和 任何预期在该时间内运行的内核函数(请参阅此线程)放入 RAM 中。 您必须注意确保您不会忽略任何函数、或确保您阻止在此期间未完全从 RAM 执行的任何任务。 这可能有点挑战性、但也是可能的。

    惠特尼