This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:C2000

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012487/tmdscncd28388d-c2000

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、Yashwant Temburu

存在问题、enet_lwip 是例程、我将其复制到工作区并进行修改。 发现 c 驱动器上的文件也发生了变化。 当系统提示需要更新 C2000ware 时、更新结束、修改后保存的 enet_lwip 例程更新为最原始的状态。

是否有任何链接文件可以删除以解决此问题? 或者、是否需要在过去创建一个新项目并放置 enet_lwip 例程?


您提供的解决方案如下:

当前所有 lwip 文件都链接到工程。

您可以在 CCS GUI 中删除这些链接的文件。 它应删除链接并创建链接文件的副本。

我的问题:

CCS GUI 是否需要安装在 CCS 应用中心中?
很抱歉、我之前没有联系过、所以我在这里要问。


如果是、您应该在下图中选择哪种安装?


GUI App Center 与此问题相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清您想要安装的内容? 如果要安装 C2000Ware、可以从此处 https://www.ti.com/tool/C2000WARE 进行安装

    您可以使用不同的 CCS 工作区从不同的位置导入相同的工程。

    此致、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修改 enet_lwip 例程后、C2000ware 中的文件也将自动更改。
    如前所述、让我们删除 GUI 中的链接文件。
    但是、我在 GUI 中找不到链接文件。
    让我再问一下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是"Project Explorer Window"。 导入示例时、您将看到项目左侧的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下句子是您早些时候对我的答复。

    当前所有 lwip 文件都链接到工程。  

    您可以在 CCS GUI 中删除这些链接的文件。 它应删除链接并创建链接文件的副本。

    我不知道要删除的文件在哪里。
    您能详细解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上一个图像中、我圈出了链接到工程的文件。 如果选择并按 Delete 键、则应删除链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。 将程序复制到 enet_lwip.c 中 然后删除 enet_lwip.c 文件。
    然后创建一个新的.c 文件、并将从 enet_lwip.c 复制的程序粘贴到新的.c 文件中。
    然后,我检查了 C 驱动器上的文件,发现链接确实断开了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yashwant Temburu

    谢谢您、您一直在不懈地回答我的疑问。
    在许多情况下、由于语言差异和知识不足、您增加了很多麻烦。

    非常感谢您的持续帮助。

    谢谢

    Vince