主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D
你好。
我们已通过使用 F28388D 的产品的成功红色指令认证。
但是、在测试期间、我们遇到了 DSP 的时钟尖峰问题。 我们使用50MHz XCO、然后进行两次分频以获得25MHz (以太网)和12.5MHz (OSCIN)。
我们看到的是、在400MHz 至1GHz (及更高)的频率范围内、我们每12.5MHz 就会出现一次尖峰、这是由于时钟引起的。
作为一个乘法器因子、我们使用的是:IMULT_32和 DIV_2、因此我们得到:12.5MHz*32/2= 200MHz
当然、CM4也在125MHz 下使用、并且以太网、UART (115200bps)、ADC、DMA、CLA 和 SPI 被启用。
是否有任何设置可降低掩盖载体的数量?

谢谢你