请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
自从我开始处理我的项目以来、在项目属性中启用了 FPU32和 tmu0 (我以前没有看到)。
我不想使用 fpu32,所以我在属性中用"softlib"进行更改;错误,我收到以下消息:
" 错误#16008-D:文件"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-c2000_18.1.4.LTS/lib/rts2800_fpu32.lib "指定 ISA 修订版本"C28FPU32"、它与之前文件或命令行中指定的 ISA 修订版本"C2700"不兼容"
你能提供帮助吗? 我不使用 file fpu32函数、只需导入 F021_API_F2837xD.lib
感谢你的帮助。
此致、