This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TRM 中缺少 EMIF1MSEL 寄存器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011843/tms320f28386d-emif1msel-register-missing-in-trm

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D

您好!

 说明中引用了 EMIF1MSEL 寄存器、并且该寄存器也存在于 C2000_ware 代码中。

但是 、它并未在 EMIF1外设的寄存器及其描述的字段中列出。

您能否确认其地址和详细字段并要求 TRM 更新?

谢谢、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是 EMIF1MSEL 寄存器的偏移。

    我将检查它是如何错过和 TRM 的、并在下一个版本中进行更新。 感谢您的反馈。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该寄存器的字段如何? 它们是否与 TMS320F28377D 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    此致、

    Vivek Singh