This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:IDDK 的电流比例因数计算

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008547/tms320f28388s-current-scaling-factors-calculation-for-iddk

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DC2000WARE

您好、香榭丽舍

在  以下文件夹中的"FCL_f2838x_tmsdxiddk_settings_cpu1.h"中的"fcl_f2838x_tmsdxiddk_cpu1"项目中:C:\ti\c2000Ware_MotorControl_sdk_3_02_00\solutions\cmdxiddk379d\f2838x、CCS

有以下代码:

--------------------------------------------------------------------

//缩放因子,使所有电流反馈达到正常比例

//与基于分流的测量相匹配

//使用分流器时、1.0pu 电流= 9.945A

// LEM,1.0pu 电流=12A

// SDFM、0.8906pu 电流= 12.5A

//

#define LEM_TO_SHUNT 1.206637 //(12.0/9.945)

#define SDFM_TO_SHUNT 1.41131 //(12.5/0.8906)/9.945

--------------------------------------------------------------------

 您是否愿意帮助计算 SHUNT/LEM/SDFM 模式下的"1.0pu 电流"值? 谢谢!  

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    各个电流传感器的增益略有不同。 为了获得与电流感应方法无关的相同性能、需要使用建议的标度、这将与分流方法匹配、因为它具有最低的可测量范围。 这主要是为了我们的演示目的、对于任何其他情况都不是必需的。

    注释部分中提供了每个传感器的1pu 电流。 对于 SDFM、我们可以达到满量程0xFFFF、因为它可以在89%的范围后实现非线性。  这就是它显示最大值为0.89pu 的原因、对应于12.5A。 希望这对您有所帮助。