This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:C2000 -器件重量

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997089/tms320f280025-c2000---part-weight

器件型号:TMS320F280025

大家好、

我需要 F280025PMQR 器件的重量。 此外、您能否将此产品系列添加到"材料成分"中。

材料成分搜索|德州仪器(TI)(TI.com)

谢谢、致以诚挚的问候

Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    感谢您的反馈。  我们正在研究如何将 F28002x 系列添加到 材料内容网站中。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph 的支持。 在此期间、您能否通过此主题分享重量?

    提前感谢- Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    遗憾的是、我们没有可用的批量数据、但我们已向我们的产品团队提出请求、要求在所有 F28002x 器件 OPN 的材料成分网站中提供此信息。  如果我们提前获得结果、我肯定会在该主题上发布有关 F280025PMQR 的信息。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    本主题的更新: 封装团队开始上传 F28002x 系列的材料内容信息。  他们已经完成了针对80PN 和48Pt 封装的 OPN。  他们目前正在上传64PM 信息、其中包括 F280025PMQR。  请在  几天内查看材料成分搜索|德州仪器(TI)(TI.com)以了解质量(重量)信息。

    此致、

    Joseph