请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 大家好、
我们是否有类似 的 F28x6x CPU 内存内置自检文档或参考? 我们确实有一个用于 F28x7x (SPRACB9)的器 件、但我们似乎无法找到用于 F28x6x 平台的器件。
提前感谢!
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否有类似 的 F28x6x CPU 内存内置自检文档或参考? 我们确实有一个用于 F28x7x (SPRACB9)的器 件、但我们似乎无法找到用于 F28x6x 平台的器件。
提前感谢!
此致、
Jejomar
Jejomar、
与 F2807x 器件等符合功能安全标准的分类相比、F2806x 器件被视为功能安全质量管理产品。
虽然 F2806x 没有针对硬件中的内存进行内置自检(BIST)、但我们确实有一个 IEC60730封装、此封装的内存测试被定义为一组 POST 类型测试的一部分。
这里最大的区别是 F2806x 必须使用自己的 CPU 来执行这些测试、而 F2807x 器件上的 BIST 控制器则不同。
最棒的
Matthew