This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TMS320F28034PAGS 与 TMS320F28034PAGT

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994162/tms320f28034-tms320f28034pags-versus-tms320f28034pagt

器件型号:TMS320F28034

TMS320F28034PAGS 和 TMS320F28034PAGT 之间是否有内部差异或功能差异?它只是一个温度额定值来区分这两个可订购器件型号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ、

    正确、这些器件的唯一区别是器件保证工作的最大额定温度。  T 后缀为-40C 至105C、S 后缀为-40C 至125C。  这两个函数之间的所有其他函数/IP 计数是相同的。

    最棒的

    Matthew