请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
我收到的错误是"program will not fit into available memory、or the section contains a call
需要无法为此段生成的 trampoline 的站点。
对齐/分块方式放置在".text"大小为0x1f89page"的段中失败。
我已经尝试将第1页的未使用内存分配给第0页中的.text 内存。 这没用。
然后、我尝试注释该程序的很大一部分、这会导致成功编译、但在内存分配视图中、显示了99%的 ePWM 模块和 CPUsysregs 内存都使用了。 尽管我 仅使用 EPWM1模块。 请帮助。