This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CAN FD 的 P2P 替代产品

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990601/tms320f28377d-p2p-alternative-with-can-fd

器件型号:TMS320F28377D

您好!

 由于 TMS320F28377 (377引脚 BGA)不支持 CAN FD、 因此我们的客户正在寻找 P2P 和代码兼容的替代方案。  TMS320F28388是否满足这些 要求? 如果没有、您能否建议能够以最少的工作量互换的器件?

感谢您的支持。

此致、

Gokhan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokhan、

       是的、这2个器件是引脚兼容的。 请注意、28388具有额外的外设(MCAN 和连接到 M4的其他外设)。 但其余引脚(电源、GND、模拟、时钟、GPIO 功能)在这2个器件之间兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我未能解决代码兼容性部分的问题。 除了解决 M4内核使用问题的器件外、它们在大多数器件上都是代码兼容的。 对于两个器件上存在的任何外设(并且连接到28x CPU)、它完全代码兼容。 但是、如果外设/GPIO 引脚与 M4内核配合使用、则需要对它们执行一些重分配。 这些都是非常微不足道的、可以使用 Driverlib 轻松处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、28388上也没有支持该功能的相应2837x 器件的 VREG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,哈雷什! 感谢您的评论。

    这解决了问题。