This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在表11-1中、"ADCA.1"意味着什么。 DMA 触发源选项?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1004373/tms320f28388d-what-does-adca-1-mean-in-table-11-1-dma-trigger-source-options

器件型号:TMS320F28388D

您好专家、

我们计划选择 ADC_BLOCK 转换完成作为 DMA 触发源。

spruii0c.pdf:TRM

表11-1. DMA 触发源选项

ADCA.1表示 ADC 上的 ADCINT1模块。

对吗?

因为我知道 ADCINT 只使用如下所示的 PIE 进行连接。

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、

    您对表11-1的理解是正确的、ADCA.1表示 ADCA 的 ADCINT1、以此类推。  我认为应该将图20-8更正为 PIE 和 DMA。  我将提交一个内部文献更改以更新此图。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的更新。

    此致、

    Hidehiko