This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:Composer Studio 10.3库错误

Guru**** 2475060 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002543/tms320f28377s-composer-studio-10-3-library-errors

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我们使用 LAUNCHXL-F28377S 开发板对 Code Composer 6.2版进行了首次测试。 我们使用了控制套件中提供的 V210头文件和库文件。 它的工作没有任何问题。
稍后、我们使用 Code Composer Studio 9.3和 Code Composer Studio 10.3版本进行了实验。 我们在这些版本中遇到常量库错误、obj 文件错误、gmakefile 错误。 在德州仪器网站上、我们找不到适合与这些版本配合使用的头文件和库。 它再次在论坛中推荐 V210库、但它会产生太多错误。 我们期待您对当前库文件的支持。
此外、我们在 Code Composer Studio 6.2版中设置的中断时间、RAM 区域等。 当我们切换到新版本时、它会有所不同。 我们无法在10.3版中运行我们用6.2版编写的软件。
例如、在 Code Composer Studio 6.2中、我们将 PWM 中断设置为100微秒。 当我们在 Code Composer 版本10.3中编译和运行相同的代码时、中断时间增加到200微秒。 我们还希望你在这方面给予支持。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    您是否已了解 C2000Ware 中提供的最新器件支持。 您能否提供有关切换 CCS 版本时观察到的问题的详细信息?

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在使用 C2000Ware 中的最新器件支持。 我们的问题;

    在 CCS6.2版本中正常工作的代码在 CCS 10.3版本中无法正常工作。
    例如、在 CCS 版本6.2中、我们将 PWM 通道设置为10kHz 的开关频率。
    稍后、当我们使用 CCS 10.3版本运行相同的代码时、PWM 通道输出为5kHz。
    此外、中断时间和指令处理时间也在变化。

    此致、
    埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emre、

    项目设置似乎有更改。 您能否再次检查您是否未修改 PWM 频率的项目设置。  

    请注意、CCS 中的更改不应导致工程修改。 请确保正确配置 PWM。

    您还可以尝试在其他工作区中重新导入项目。

    此致、

    Ozino