This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:使用 ePWM 全局加载的问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/999646/tms320f280025-problem-of-using-epwm-global-load

器件型号:TMS320F280025

尊敬的团队:

我的客户在使用 ePWM 全局加载时遇到了一些问题。

EPWM_setTimeBasePeriod(base, period); // period = 200

EPWM_setTimeBaseCounterMode(base, EPWM_COUNTER_MODE_UP);

EPWM_setActionQualifierAction(base,EPWM_AQ_OUTPUT_A,EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
EPWM_setActionQualifierAction(base,EPWM_AQ_OUTPUT_A,EPWM_AQ_OUTPUT_LOW,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);

EPWM_setActionQualifierAction(base,EPWM_AQ_OUTPUT_B,EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
EPWM_setActionQualifierAction(base,EPWM_AQ_OUTPUT_B,EPWM_AQ_OUTPUT_LOW,EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);

EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base,EPWM_GL_REGISTER_CMPA_CMPAHR | EPWM_GL_REGISTER_CMPB_CMPBHR);

EPWM_setGlobalLoadTrigger(base,EPWM_GL_LOAD_PULSE_CNTR_ZERO_PERIOD);

EPWM_enableGlobalLoad(base);

上述代码运行后、EPWM1A 将始终为高电平、EPMW1B 始终为低电平。

如果 ePWM_DisableGlobalLoad (base)被禁用;EPWM1A EPMW1B 将正常发送波形。

这样做的原因可能是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论操作限定符设置如何、都会发生这种情况吗? 或者、这取决于 PWMB 输出的动作限定器设置吗?