主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我在一家设计和破坏工业领域通用系统内编程器的公司工作。
我们需要实施编程例程、以尽可能以最佳的速度支持 F28M35x/F28M36x 器件。
我们希望使用 JTAG 端口将使用闪存 API 设计的代码下载到 RAM、然后使用此软件对器件的存储器进行编程。
为了避免使用慢速 UART 端口、我们希望跳过 c-boot 和 m-boot 过程。 根据我们在文档中可以阅读的内容、UniFlash 和 CCS 似乎只需使用 JTAG 端口即可对此 MCU 进行编程、但我无法找到复制其行为并设计我们自己的解决方案所需的所有信息。
您是否可以为此提供完整的 JTAG 文档来帮助我们解决此问题?
谢谢你。