This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35E20B:为 Concerto 器件设计 JTAG 编程器

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998532/f28m35e20b-designing-a-jtag-programmer-for-concerto-devices

器件型号:F28M35E20B
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我在一家设计和破坏工业领域通用系统内编程器的公司工作。

我们需要实施编程例程、以尽可能以最佳的速度支持 F28M35x/F28M36x 器件。

我们希望使用 JTAG 端口将使用闪存 API 设计的代码下载到 RAM、然后使用此软件对器件的存储器进行编程。

为了避免使用慢速 UART 端口、我们希望跳过 c-boot 和 m-boot 过程。 根据我们在文档中可以阅读的内容、UniFlash 和 CCS 似乎只需使用 JTAG 端口即可对此 MCU 进行编程、但我无法找到复制其行为并设计我们自己的解决方案所需的所有信息。

您是否可以为此提供完整的 JTAG 文档来帮助我们解决此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    请注意:您无法完全避免启动过程。  引导代码会初始化器件上的许多组件、并为应用程序(或闪存编程器)的使用做好准备。  您可能希望跳过引导加载程序(SCI 等)。  通常、客户使用这些引导加载程序下载其定制引导加载程序、然后根据需要提高所选外设的速度。  但是、我知道 JTAG 的速度更快。  为 C28x 创建基于 JTAG 的编程器并不重要、因此客户选择了一些基于外设的引导解决方案。

    JTAG 规范本身未公开记录。  如果您已经是 开发者网络的一部分、我们的团队可以提供仿真技术参考手册。  如果您不属于此网络、我们的团队可以指导您完成书面工作(保密协议等)。 请告诉我们。   在任何情况下、请注意、材料按原样提供、并假定用户对此类方式使用 JTAG 有一定的经验。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Vamsi。

    是的、我打算通过使用 SCI 接口跳过引导加载程序和将代码加载到 RAM 的过程。

    我们有兴趣进一步了解 JTAG 规范的 NDA 流程、我将就此事与您私下联系。

    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    我收到了您的离线消息。  我正在关闭此帖子、我们可以离线继续该流程。

    谢谢、此致、

    Vamsi