主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好、香榭丽舍
我的客户使用最新的 UniFlash 版本6.1.x 进行 F280048-Q1闪存编程。 但他们面临 的问题如下:
程序加载(加载映像)正常、但在"验证映像"过程中随机地址失败。 我认为验证在加载映像期间工作、但当时没有错误。 "验证映像"验证过程中会发生故障。
这种情况会发生什么?

但斯克
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
我的客户使用最新的 UniFlash 版本6.1.x 进行 F280048-Q1闪存编程。 但他们面临 的问题如下:
程序加载(加载映像)正常、但在"验证映像"过程中随机地址失败。 我认为验证在加载映像期间工作、但当时没有错误。 "验证映像"验证过程中会发生故障。
这种情况会发生什么?

但斯克
Steve
Vamsi、
如果使用"Verify Flash after Program"选项在加载映像时编程结果正常、您能否保证程序已成功加载?
我认为 "Verify Flash after Program" 选项在 闪存编程期间使用 RAM 中的 Fapi_doVerify ()函数。 但"Verify Image" 读取所有闪存数据并比较十六进制文件和 UniFlash 中的数据。 正确吗?
JTAG 线路上的噪声是否会导致这种情况?
谢谢、
Steve
Steve、
编程后验证闪存选项-这由 RAM 中的 Fapi_doVerify()完成。 该选项在程序运行后立即验证、以确保 CPU 能够在程序运行后回读。
验证图像-是的、您的理解是正确的。 启用"保持内核连接"功能后、您是否能够使用此功能?
在这种情况下、我认为噪声不会导致故障(假设程序正常运行后、对闪存进行编程和验证、而不会出现任何问题)。
谢谢、此致、
Vamsi
启用"保持内核连接"功能后、结果相同。 有时验证 成功、 但 随机地址多次失败。 附带的两个文件是通过和失败的日志。
e2e.ti.com/.../Verify-Faill-Log.txt
谢谢、
Steve