This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过寄存器而不是功能进行编程

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998563/tms320f28379d-programming-through-registers-instead-of-functions

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

作为 CCS 的用户、我习惯通过寄存器配置进行编程(即逐位设置)。 但是、CCS 新版本(例如 V10.3.1)中的所有模板代码都切换到"函数"、而不是"直接访问寄存器"。 我想知道如何切换回寄存器模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TMS320F28379D 器件、C2000ware SDK 支持 DriverLib (函数 API)以及基于 bit_Field 的(对寄存器的直接访问)。 例如、使用 bit_Fields、请参阅  

    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00/device_support/f2837xd/examples