主题中讨论的其他器件:DRV8301、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK、 C2000WARE、 DRV8320
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将 DRV 8301套件用于 mywork。 我想开发一个 SCI 接口。 请帮我举个例子。 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将 DRV 8301套件用于 mywork。 我想开发一个 SCI 接口。 请帮我举个例子。 谢谢你
您好、Teja、
看起来该示例已下拉并替换为 DRV8320 BoosterPack 示例。
MotorControl_SDK\solutions\boostxl_drv8320rs\f28004x\drivers\source 应具有与 DRV8301相同的文件。
此外、我相信您正在寻找一些用于 F2803x 和另一个器件之间数据通信的通用 SCI 示例。
请参阅 C2000ware 上的示例。
C2000Ware\device_support\f2803x\examples\c28\ sci*
此致。
在其中一个测试用例中、我向控制器发送了1、当检查(在调试模式中)手表变量时、显示了以下内容(SCIRXBUF):
名称:RXDT
默认值:49
十六进制:0x31
十进制:49
八进制:061
二进制:00110001b
读取 SCIRXBUF 后、必须立即将其复位。 相反、RXDT 值如下所示:
名称:RXDT
默认值:50
十六进制:0x32
十进制:50
八进制:062
二进制:00110010b
但在我的超级终端中、显示值1。 可以帮我解决这个问题吗? 我缺少什么吗?
请帮助。
谢谢。